This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:有关如何使用 EVM 的一些问题

Guru**** 2510255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926491/ads124s08evm-some-questions-about-how-to-use-evm

器件型号:

您好!

我们的客户有关于 ADS124S08EVM 的一些问题

1。
一个 ADS124S08EVM 能否支持来自电阻桥电路的2通道或3通道差分信号?

2.
一台 PC 是否可以连接多个 EVM 并对其进行评估?

3.
是否有任何方法将 ADC 结果输出到 csv 或 txt 等文件中?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用 user="Oba"]

    器件型号: ADS124S08EVM

    您好!

    我们的客户有关于 ADS124S08EVM 的一些问题

    1。
    个 ADS124S08EVM 能否 支持来自电阻桥电路的2通道或3通道差分信号? [BOB] EVM 旨在显示各种传感器输入连接、而不一定是与 EVM 具有相同类型的多个传感器。  这里的一个注意事项是一次只能通过多路复用器将一个输入组合连接到 ADC 输入。  因此、即使将多个桥式传感器连接到 EVM、每次也只能评估一个。  但是、除了 AIN8/AIN9的 J8上的差分输入、AIN2/AIN4的 J7输入也可以使用。

    2.
    一台 PC 是否可以连接多个 EVM 并对其进行评估? [BOB]一次只能连接一个 EVM、因为软件只能找到 GUI 看到的第一个器件。  无法将特定电路板分配给 GUI。

    3.
    是否有任何方法将 ADC 结果输出到 csv 或 txt 等文件中? [BOB]这在 《Δ-Σ 评估用户指南》中介绍。  第 30页的第9.2.3.2.1节讨论了数据保存选项。

    此致、
    OBA

    [/报价]