This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282输出格式问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, DAC1280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925530/dac1282-dac1282-output-format-problem

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件: DAC1280

尊敬的先生

您能不能说 dac1282数字多路复用器的输出格式是 single-bit 还是 multibit (请参见照片)

这样我们就可以为 dac1280生成相同的格式

谢谢!!

Tai

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您是指 DAC1282上的"SW/TD"引脚还是 VOUTP/N 引脚?


    SW/TD 引脚是具有双功能的数字输入引脚:

    1. 开关控制- SW/TD 引脚可控制集成开关。 通常、VOUTP/N 路由到 SWINP/N (如 图50所示)、然后 SW/TD 引脚将确定 DAC 输出是否路由到 SWOUT/N 引脚。

    2. 数字数据-在此模式下、SW/TD 用作控制 DAC1232输出电压的单位数字输入(bitsteam)。

    VOUTP 和 VOUTN 引脚提供 DAC1282的(差分)模拟输出电压。 如果此输出路由到集成开关、则开关闭合时的输出将是该模拟信号。

    DAC1280和 DAC1282的位流输入的格式相同;但是、请注意、DAC1280上需要此位流、而 DAC1282上为可选。 DAC1282具有一个内置函数发生器、用于生成正弦波、直流电压和直流脉冲;因此、生成这些类型的信号不需要位流输入。 此外、DAC1280输出电流、而 DAC1282输出电压。

    我希望这会有所帮助! 请告诉我这是否能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

     与我的问题非常接近、但我的问题是数字调制器的输出是 single-bit 或 multibit

    single-bit 表示只有1和0、多位表示这样的 ABCD 代码  

     由于我同时购买了 dac1282和 dac1280、因此我想为 TIA 生成正弦电流和直流电流、请使用 DAC12

    我不知道如何操作

    谢谢!!

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    您是指 DAC 的"输入"吗? DAC 输出是模拟信号。
    由于只有一个数字输入引脚(即 TDATA 引脚)、因此输入是一个单一位。

    FTI:我仍在研究您 的另一个问题、即数字输入是否具有用于计算"1"密度的相关字长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    由于 DAC 分辨率为24位,因此假设时钟速度 为4.096mega,

    如果您想实现 24位 分辨率,则1位数据将占用(1/4.096MEGA)*(1/16)

    它需要(1/4.096mega)*(1/16)*2^24,相当长的时间,一定会有一些误解

    谢谢!!

    Tai