This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004EVM:使用或不使用 MMB0的 EVM 示例代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004EVM, DXP, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925037/dac80004evm-sample-code-for-the-evm-with-or-without-the-use-of-mmb0

器件型号:DAC80004EVM
主题中讨论的其他器件: DXPADCPro

您好!

 我的客户想知道我们是否有任何 DAC80004EVM 可用的示例代码、这些示例代码显示了如何使用全双工 SPI 功能来发送命令和查询 DAC 的状态。 我想知道我们是否有任何可用的资源、他可以将其用于当前控制器或 MMB0主板? 他目前只能让它使用半双工。

谢谢、

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不会为器件提供任何示例代码、因为示例代码意味着不同的人。 有些对于头文件可能是可以的、而其他一些对于某些处理器可能需要完整的 C/C++代码等。

    您是否面临评估板的任何问题? 如果您需要有关 DAC8004EVM 的进一步帮助、请告诉我。  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对示例代码的响应、我知道您为何无法提供该代码。

    目前、问题似乎在于与评估板的连接、而不是评估板本身。 客户能够通过 SPI 与电路板通信、但不能使用全双工。 您是否知道 MMB0主板是否允许我们为他提供任何资源、以便轻松启用和测试 EVM 板的完全双面打印、或者我们是否有任何方法让他使用当前设置执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    由于您已将此内容发送到电子邮件、因此我们可以在很大程度上继续该主题。

    对于未来的读者-我在这里给出的简短答案是 MMB0并不是真正理想的平台、因为它不是一个使用定制固件闪存的开发平台。 它被设计成 ADCPro 和 DXP 软件平台的一部分。 与传统 MCU 或 DSP 评估平台相比、在这种环境之外使用非常麻烦。