This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:该 ADC 是否具有值得信赖的全功率模拟带宽?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925010/ads7128-does-this-adc-have-a-full-power-analog-bandwidth-i-can-count-on

器件型号:ADS7128

我查看的大多数 SAR 转换器具有数据表中指定的3dB 和0.1dB 全功率模拟带宽、远远超过奈奎斯特。  我在这里没有找到这样的信息、只有一个图形显示奈奎斯特、其采样率比指定器件要达到的速率更高。

该器件是否可用于检测高频重复信号?

例如、我想查看1.2MHz 开关电源上的纹波、在该电源中我控制频率、但在奈奎斯特带宽为70-83.5kHz 时无法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天四处寻找这种情况、但无法找到它。  我知道该器件主要不是用于欠采样应用、但我们同意最好确认实际的模拟输入带宽是多少。  请给我们几天时间、以便在内部查找此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了一些内部团队成员的快速回答。  模拟-3dB 带宽应恰好约为25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    衷心感谢这一关键参数!