This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:自校准后的 ADS1256精度问题

Guru**** 2528730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921308/ads1256-ads1256-accuracy-problem-after-self-calibration

器件型号:ADS1256

你好!

我有问题、因为我认为在执行自校准后 ADS1256的精度不正常。

我使用的是高精度电压基准 ADR431B=2.5V +/-1mV。

我通常会对校准后的5V 信号进行分级并连接到模拟输入。

我将循环遍历所有8个输入通道。

对于高精度5V 信号下的 ADS1256、我期望值读数接近 maxium、range=8、388、607、

但我要获取 值应用程序。 8、350、710是应用程序。 在全部8个通道上降低37、897。

奇怪的是、如果我将输入通道直接接地、它会显示我的值应用。 进行了优化。

这是可以的吗?

我希望自校准将消除偏移误差并减少增益误差...

自我校准的执行方式为:

SPI.transfer (0xF0);//自校准
 延迟(2000);//1227ms 最小值@ 2.5SPS

感谢 您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否曾尝试在内部将 ADC 的输入短接在一起并测试此结果? 通常最好将其连接到中间电源或2.5V。

    您可以对任何输入(例如 AIN2)应用2.5V 电压、然后为两个通道选择此输入、例如 AINP = AIN2、AINN = AIN2。 请进行多项测量并提供结果。 这将让您了解 ADC 噪声、以便与数据表规格进行比较。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我将 ADS1256设置为 datarate=100sps。 我正在循环浏览全部8个通道、但我只打印 AIN0的值。 因此、预期的采样速度为12.5SPS

    I 通过发送以下信号来短接 AIN0:

     SPI.transfer (0x51);// MUX 寄存器
     SPI.transfer (0x00);  //第二个命令字节、只写入一个寄存器
     spi.transfer (0x00);  //将数据字节写入寄存器0000
     delayMicroseconds (10);

    我测量了10秒、得到了126个 AIN0样本。

    我计算得出的 Excelell 标准偏差为17.74

    结果如下:

    终端日志文件

    日期:2020年7月9日- 22:12:02

    ------------------------

    1

    23

    3.

    52.

    36.

    22.

    13.

    11.

    30

    42.

    45.

    19.

    34

    25

    49

    19.

    43.

    11.

    24

    11.

    60

    41.

    42.

    9.

    47.

    20.

    8.

    15.

    30

    39.

    10.

    21.

    33.

    70

    34

    7.

    12.

    6.

    22.

    24

    26

    49

    45.

    21.

    52.

    4.

    15.

    23

    9.

    19.

    17.

    9.

    61.

    54

    52.

    43.

    42.

    8.

    28.

    2.

    8.

    14.

    21.

    31.

    32

    33.

    56.

    17.

    36.

    49

    55

    21.

    17.

    8.

    26

    35.

    11.

    39.

    37.

    7.

    40

    13.

    2.

    42.

    10.

    11.

    28.

    33.

    21.

    40

    23

    49

    8.

    82.

    55

    50

    43.

    32

    26

    49

    79

    7.

    61.

    15.

    62.

    18

    28.

    46.

    16.

    24

    60

    14.

    10.

    34

    11.

    33.

    2.

    16.

    8.

    23

    31.

    39.

    20.

    25

    29.

    17.

    ------------------------

    日期:2020年7月9日- 22:12:12

    结束日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否可以执行相同的测试、但不能循环浏览通道? 只需为 AINP 和 AINN 选择 AIN0、然后在该通道上进行大量测量、无需多路复用器切换。 我认为、在100SPS 时、10秒的数据应该足够了。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    以下是模拟输入读数结果:

    20.
    14.
    12.
    16.
    14.
    63.
    12.
    30
    1
    28.
    52.
    9.
    18
    12.
    27.
    0
    18
    44.
    28.
    44.
    52.
    18
    23
    62.
    29.
    39.
    9.
    30
    28.
    48
    29.
    5.
    0
    19.
    10.
    50
    28.
    11.
    27.
    27.
    3.
    37.
    7.
    21.
    9.
    38.
    27.
    31.
    48
    46.
    8.
    32
    12.
    3.
    1
    6.
    43.
    25
    70
    22.
    30
    14.
    42.
    48
    19.
    47.
    27.
    46.
    57.
    2.
    6.
    27.
    7.
    36.
    2.
    38.
    20.
    20.
    13.
    52.
    20.
    64
    11.
    12.
    13.
    48
    38.
    44.
    5.
    17.
    14.
    6.
    17.
    25
    33.
    38.
    60
    3.
    6.
    45.
    56.
    0
    62.
    7.
    30
    35.
    22.
    6.
    32
    30
    1
    66
    1
    25
    30
    38.
    9.
    24
    26
    70
    1
    61.
    6.
    15.
    36.
    49
    1
    46.
    21.
    21.
    52.
    45.
    53.
    48
    33.
    5.
    15.
    32
    16.
    25
    51.
    16.
    37.
    3.
    36.
    76.
    40
    53.
    48
    29.
    43.
    22.
    43.
    56.
    2.
    0
    2.
    18
    53.
    10.
    15.
    22.
    58.
    5.
    27.
    28.
    27.
    29.
    16.
    26
    59.
    25
    5.
    41.
    32
    2.
    18
    18
    11.
    29.
    25
    62.
    28.
    14.
    52.
    7.
    16.
    20.
    12.
    26
    10.
    10.
    43.
    33.
    2.
    12.
    5.
    32
    15.
    43.
    64
    9.
    5.
    52.
    5.
    53.
    5.
    6.
    49
    10.
    5.
    52.
    18
    61.
    37.
    19.
    17.
    53.
    75
    26
    24
    23
    14.
    30
    3.
    27.
    11.
    32
    23
    9.
    3.
    45.
    50
    35.
    8.
    28.
    30
    54
    15.
    25
    9.
    31.
    2.
    12.
    52.
    64
    37.
    15.
    8.
    29.
    47.
    68
    9.
    21.
    7.
    11.
    48
    53.
    30
    21.
    20.
    32
    27.
    13.
    9.
    7.
    24
    6.
    5.
    22.
    12.
    2.
    86
    52.
    9.
    18
    43.
    9.
    10.
    5.
    4.
    40
    3.
    12.
    58.
    77
    6.
    60
    38.
    69
    57.
    20.
    12.
    29.
    30
    46.
    43.
    2.
    15.
    17.
    0
    18
    21.
    8.
    32
    29.
    35.
    36.
    27.
    83.
    15.
    33.
    19.
    6.
    2.
    26
    74.
    10.
    22.
    50
    21.
    18
    46.
    38.
    65
    27.
    62.
    20.
    24
    30
    13.
    27.
    2.
    24
    9.
    10.
    3.
    33.
    32
    91.
    53.
    8.
    66
    3.
    27.
    5.
    35.
    45.
    62.
    4.
    35.
    28.
    13.
    35.
    16.
    30
    2.
    72.
    5.
    48
    45.
    1
    47.
    32
    7.
    16.
    25
    31.
    64
    56.
    27.
    45.
    20.
    41.
    62.
    4.
    5.
    24
    27.
    33.
    7.
    0
    34
    44.
    70
    8.
    2.
    27.
    32
    12.
    47.
    46.
    52.
    45.
    65
    38.
    82.
    39.
    53.
    21.
    72.
    74.
    2.
    20.
    30
    6.
    14.
    17.
    7.
    9.
    57.
    9.
    50
    35.
    74.
    11.
    11.
    42.
    59.
    4.
    19.
    26
    22.
    26
    54
    15.
    70
    27.
    18
    7.
    21.
    51.
    35.
    16.
    43.
    8.
    32
    51.
    2.
    20.
    68
    14.
    13.
    68
    34
    32
    11.
    2.
    36.
    40
    22.
    22.
    16.
    54
    2.
    31.
    11.
    12.
    38.
    29.
    38.
    19.
    46.
    2.
    11.
    49
    9.
    8.
    18
    12.
    24
    20.
    43.
    32
    68
    64
    12.
    22.
    47.
    60
    13.
    70
    27.
    34
    9.
    54
    24
    12.
    25
    23
    8.
    12.
    11.
    61.
    5.
    33.
    2.
    68
    12.
    13.
    68
    41.
    54
    24
    33.
    32
    41.
    50
    7.
    24
    43.
    39.
    35.
    42.
    10.
    32
    23
    38.
    53.
    4.
    25
    34
    52.
    10.
    26
    16.
    45.
    47.
    42.
    2.
    24
    37.
    3.
    10.
    35.
    15.
    64
    1
    34
    48
    36.
    26
    69
    11.
    27.
    44.
    79
    2.
    71.
    14.
    22.
    8.
    55
    30
    31.
    27.
    20.
    3.
    3.
    56.
    78
    14.
    49
    5.
    15.
    17.
    59.
    29.
    24
    49
    42.
    21.
    21.
    26
    3.
    7.
    39.
    32
    35.
    13.
    3.
    15.
    33.
    29.
    7.
    27.
    45.
    52.
    3.
    0
    16.
    58.
    29.
    22.
    3.
    30
    6.
    13.
    78
    60
    3.
    8.
    57.
    18
    46.
    33.
    22.
    83.
    24
    2.
    22.
    55
    43.
    16.
    30
    4.
    40
    18
    0
    35.
    1
    21.
    11.
    27.
    16.
    55
    39.
    11.
    40
    5.
    35.
    40
    2.
    22.
    23
    45.
    8.
    41.
    37.
    86
    26
    52.
    23
    26
    32
    26
    2.
    22.
    15.
    76.
    41.
    20.
    25
    64
    44.
    17.
    50
    11.
    10.
    29.
    50
    9.
    2.
    22.
    12.
    18
    17.
    1
    9.
    34
    37.
    29.
    64
    71.
    6.
    50
    57.
    5.
    36.
    40
    53.
    31.
    3.
    31.
    3.
    19.
    20.
    50
    40
    45.
    71.
    18
    16.
    13.
    42.
    15.
    6.
    1
    4.
    31.
    65
    8.
    24
    3.
    31.
    32
    11.
    38.
    27.
    10.
    21.
    0
    9.
    10.
    29.
    47.
    0
    19.
    33.
    37.
    14.
    8.
    23
    39.
    27.
    23
    53.
    37.
    42.
    3.
    31.
    20.
    25
    60
    20.
    12.
    62.
    15.
    14.
    8.
    54
    15.
    62.
    6.
    11.
    5.
    11.
    49
    38.
    36.
    52.
    25
    25
    4.
    30
    56.
    59.
    31.
    37.
    58.
    16.
    2.
    20.
    35.
    34
    29.
    20.
    24
    17.
    21.
    30
    28.
    6.
    21.
    24
    59.
    16.
    25
    23
    10.
    39.
    27.
    91.
    25
    37.
    36.
    25
    5.
    26
    8.
    26
    12.
    32
    7.
    47.
    25
    31.
    60
    12.
    15.
    28.
    22.
    25
    16.
    20.
    10.
    66
    50
    56.
    10.
    34
    25
    38.
    8.
    58.
    1
    33.
    17.
    13.
    8.
    84
    20.
    6.
    8.
    36.
    20.
    23
    37.
    9.
    14.
    9.
    18
    32
    42.
    64
    8.
    45.
    18
    47.
    2.
    47.
    45.
    6.
    25
    41.
    19.
    38.
    66
    7.
    55
    42.
    47.
    52.
    60
    29.
    0
    3.
    28.
    31.
    31.
    36.
    13.
    29.
    50
    60
    73.
    37.
    52.
    24
    28.
    7.
    30
    4.
    24
    35.
    50
    6.
    9.
    7.
    25
    14.
    9.
    51.
    29.
    33.
    1
    34
    61.
    6.
    53.
    33.
    34
    32
    43.
    44.
    57.
    1
    27.
    44.
    9.
    49
    23
    42.
    8.
    12.
    80
    40
    18
    61.
    47.
    26
    26
    18
    19.
    83.
    29.
    21.
    16.
    20.
    4.
    34
    4.
    34
    9.
    28.
    24
    2.
    36.
    34
    32
    69
    18
    67
    62.
    55
    37.
    14.
    62.
    18
    30
    11.
    6.
    28.
    10.
    40
    47.
    33.
    20.
    35.
    11.
    14.
    23
    2.
    13.
    21.
    2.
    27.
    47.
    15.
    14.
    22.
    26
    9.
    20.
    82.
    11.
    36.
    17.
    35.
    23
    6.
    13.
    21.
    48
    34
    34
    12.
    23
    8.
    5.
    32

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您在这里的耐心等待。

    我计算出代码扩展为大约19个代码 RMS、对于您的设置、这似乎仍然有点高。 这可能表明存在布局问题。

    如果我记得、您之前有一个分离的接地层、这可能是导致此问题的原因。 您还应检查以确保电源稳定且无噪声。

    请告诉我您是否进行了任何更改以及您发现了什么。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan!

    我认为你是对的。 我对我在互联网上购买的模块使用相同的代码和设置、这里的噪声值降低了10倍。

    我将调查、尝试找出问题所在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan。

    我在单独的 GND 上做了几个桥、噪声的情况要好得多。 从我在互联网上购买的模块中仍然不好、价值在0和4之间。 在矿场模块中、值现在介于3和之间  15.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    现在、我只使用互联网上的 ADS1256板来避免我的建筑错误。。。

    如果我将多路复用器寄存器的值设置为0x00 (内部快捷方式 AINP0和 AINN0)为100sps、那么我得到的值最多介于0和3之间、只需4或5的几倍。

    对我来说、这是完美的价值观。 但是、如果我使用 pyhisically 快捷方式 AINP0和 AINN0、则这些值通常介于1704和1707之间。 为什么它向上移动了1700?

    如果我将 AINP0和 AINN0连接到 GND、那么我得到的值为12360、主要是12366。 在本例中、为什么要升档12300?

    编辑1.

    我想我现在可以回答我的问题。 所有这些都取决于我连接 到 GND AINP 和 AIN0的质量。 因为我使用的是 prptpboard 和 proto 导线、这不是良好的 GND。

    如果我使用尽可能短的导线将 GND 连接到 AINP 和 AINN、那么我降低零点值。 我可以实现的最佳效果是、此时的值大约为400。

    好的。 我认为现在我了解了如何通过添加零偏移来尽可能减少偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您还可以尝试使用校准命令来查看这是否会改善偏移。 如果您使用跳线或0欧姆电阻器将输入短接至电路板、并发出 SYSOCAL 命令、应将系统偏移量清零。

    您还可以尝试启用缓冲器、以查看是否通过跳线获得任何会导致偏移的泄漏电流。

    如果您需要其他帮助、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryan!

    我解决了一个问题!

    -建议此论坛上的人不要将 低质量的原型板导线用于信号、电源和 GND! 自己制作这条电线!

    -开始时、我将发送 t SELFCAL (偏移和增益自校准)。

    -在 PCB 上形成一个较大的接地端、而是单独的数字接地和模拟接地端(今天我找到了 ADS1256EVM 开发板模块的 PCB、其中几乎完整的底层是 GND)。

    现在、在10SPS 时、我的噪声和精度范围小于5V 直流输入信号的+/- 0.01%。 对我来说、这就是我需要的。

    感谢您的所有回答和耐心!

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Frank、我们将确保在未来的请求中牢记这一点。

    幸运的是、这个 e2e 帖子将会继续使用、因此如果他人需要任何帮助、我可以向他人指出

    布莱恩