This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926200/lmk04828

主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

TI 人!

我们希望使用 lmk04828生成两个频率和相位相同的2949.12MHz 信号。 我们应该如何设置它? 现在、我们使用 dclkout0和 sdclkout1进行输出、并发现生成的频率与相位不同。 我们应该如何解决这个问题?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从 LMK04828获取高频信号的方法有两种:

    1. 使用旁路模式直接驱动具有时钟分配频率的 DCLKoutX。 旁路模式下没有数字或模拟延迟校正、因此必须从外部校准输出之间的偏差。 该方法使用两个不同的 DCLKoutX 输出、例如 DCLKout4和 DCLKout6。  
    使用1分频并在 DCLKoutX_MUX 中启用分频器+ DCC+HS、然后设置 SDCLKoutY_MUX 以使用器件时钟输出。 两个输出将从相同的源获取、并且它们之间的相位偏差应在电源周期之间保持一致。 相同输出格式的相同 X_Y 对偏斜应小于±25ps。
    1. 或者、可以在1分频和模拟延迟+分频器路径中配置两个不同的 DCLKoutX 输出、并使用 DCLKoutX_ADLY_MUX 为模拟延迟路径启用半步长和占空比校正。 同步两个时钟后、器件时钟模拟延迟可用于进一步微调延迟变化。 数据表中相同格式但不同的 DCLKoutX 通常具有±50ps 的偏斜、因此可能需要进行模拟延迟调整以实现最佳对齐。

    确保对两个输出使用相同的输出格式和端接。

    此致、