请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J82 您好!
我们使用具有4个通道0-3的 DAC 器件,DAC A/B (未使用 C/D)。
配置器件后、我们轮询寄存器0x6c 以查看 DAC 功能是否符合预期(读取是写入后进行的以清除)。
每个配置后,寄存器0x6c 的值会有所不同:有时值是0x05,有时是0x07。
数据表将位1定义为保留。
顺便说一下、寄存器0x64-0x67都为零。
它是否指向隐藏的问题或需要注意的问题?
如果是,应该在哪里查找它?
谢谢
Tamir