This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32RF80EVM, ADC32RF80, ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924127/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC32RF80EVMADC32RF80ADC12DJ3200

您好!

当 ADC32RF80EVM 评估板使用外部时钟时、它需要将信号分为两个通道、并同时将信号输入到外部时钟输入(J5)和 LMK04828基准输入(J7)。 这两个信号的功能是什么、以及提供了哪些组件?

2949.12MHz 用作用户手册中的外部时钟输入。 2912.12MHz 是多少频率? 使用1000MHz 和2949.12MHz 之间有何区别?  如果输入为2949.12mhz、这是否意味着最大采样率为2949.12mhz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    J5连接到 ADC32RF80时钟输入、而 J7连接到 LMK04828 (时钟器件)输入。 LMK04828可为 FPGA 和 SYSREF 信号生成时钟。  

    2949.12MHz 是无线通信中常用的频率。 ADC32RF80的最大采样率为3GSPS。 使用外部时钟时、可以使用3000MHz 作为外部时钟频率。   

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    我有另外一个油炸玉米饼。

      如您所述、, ADC32RF80的最大采样率 为3GSPS。 使用外部时钟时、可以使用3000MHz 作为外部时钟频率。   对于正弦波、,采样率应满足 奈奎斯特采样率。  对于3GHz 信号采样、我们需要6GSPS 采样率。 但最大输入频率仅为3GSPS。 芯片中的频率是否加倍? 外部 时钟频率是否意味着最高采样率 ?

    对于 ADC32RFXX EVM、 DDC 模式和旁路模式之间有何区别?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADC32RF80的最大采样率为3GSPS。 给出的外部时钟频率与采样率相同。 ADC 内的频率不会翻倍。

    3GSPS ADC 可用于对超过1.5GHz 的带限信号进行采样。 这种技术称为欠采样。 以下应用手册介绍了欠采样理论:  

    ADC32RF80有一个片上 DDC 块。 数据表的第8.3.4节对其功能进行了说明。  

    在旁路模式下、将绕过 DDC、输出数据将为3GSPS 实际数据。 旁路模式仅在 ADC32RFxx 器件的 ADC32RF4x 型号中可用。 在 ADC32RF80中始终启用 DDC 块。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    本文介绍带通采样,、但如果我们要采样的信号是宽带脉冲信号、假设脉冲带宽为0Hz 至3GHz、则它也是全频带信号、而不是带通信号。 3G 采样率是否可用于对此类信号进行采样? 我们需要同时对0Hz 至3GHz 范围内的信号进行采样。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你是对的。 欠采样信号应限制为 ADC 的一个奈奎斯特区域。 如果您真正需要从0 - 3GHz 采集信号、则需要大于6GSPS 的 ADC。  

    您可以使用 ADC12DJ3200 (https://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/)。 该 ADC 的采样率可高达6.4GSPS。

    此致、

    Vijay