您好!
当 ADC32RF80EVM 评估板使用外部时钟时、它需要将信号分为两个通道、并同时将信号输入到外部时钟输入(J5)和 LMK04828基准输入(J7)。 这两个信号的功能是什么、以及提供了哪些组件?
2949.12MHz 用作用户手册中的外部时钟输入。 2912.12MHz 是多少频率? 使用1000MHz 和2949.12MHz 之间有何区别? 如果输入为2949.12mhz、这是否意味着最大采样率为2949.12mhz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 ADC32RF80EVM 评估板使用外部时钟时、它需要将信号分为两个通道、并同时将信号输入到外部时钟输入(J5)和 LMK04828基准输入(J7)。 这两个信号的功能是什么、以及提供了哪些组件?
2949.12MHz 用作用户手册中的外部时钟输入。 2912.12MHz 是多少频率? 使用1000MHz 和2949.12MHz 之间有何区别? 如果输入为2949.12mhz、这是否意味着最大采样率为2949.12mhz?
非常感谢!
我有另外一个油炸玉米饼。
如您所述、, ADC32RF80的最大采样率 为3GSPS。 使用外部时钟时、可以使用3000MHz 作为外部时钟频率。 对于正弦波、,采样率应满足 奈奎斯特采样率。 对于3GHz 信号采样、我们需要6GSPS 采样率。 但最大输入频率仅为3GSPS。 芯片中的频率是否加倍? 外部 时钟频率是否意味着最高采样率 ?
对于 ADC32RFXX EVM、 DDC 模式和旁路模式之间有何区别?
此致、
David
尊敬的 David:
ADC32RF80的最大采样率为3GSPS。 给出的外部时钟频率与采样率相同。 ADC 内的频率不会翻倍。
3GSPS ADC 可用于对超过1.5GHz 的带限信号进行采样。 这种技术称为欠采样。 以下应用手册介绍了欠采样理论:
ADC32RF80有一个片上 DDC 块。 数据表的第8.3.4节对其功能进行了说明。
在旁路模式下、将绕过 DDC、输出数据将为3GSPS 实际数据。 旁路模式仅在 ADC32RFxx 器件的 ADC32RF4x 型号中可用。 在 ADC32RF80中始终启用 DDC 块。
此致、
Vijay
尊敬的 David:
你是对的。 欠采样信号应限制为 ADC 的一个奈奎斯特区域。 如果您真正需要从0 - 3GHz 采集信号、则需要大于6GSPS 的 ADC。
您可以使用 ADC12DJ3200 (https://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/)。 该 ADC 的采样率可高达6.4GSPS。
此致、
Vijay