This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926037/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVM

 在用户指南手册中、 ADC32RF80EVM 的电压偏移为5V、如果超出范围该怎么办? 例如5.16V,5.16V 是否会损坏电路板?ADC32RF80EVM 的最大耐受电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 使用直流/直流转换器将电压降低到适当的电平。  您可以安全地输入高达6V 的电压。  -RJH