This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224REVM-PDK:EVM 原理图- FD 放大器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926033/ads9224revm-pdk-evm-schematic---fd-amplifier

器件型号:ADS9224REVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS9224R

您好!

  在 ADS9224R ADC 评估板的原理图中、我有关于 THS4551IRUNR FD 放大器上 NC 引脚连接的问题。 NC 引脚编号 2 通过10k 电阻器和 NC 引脚编号连接到 VA 电源轨 8通过 RC 滤波器连接到 REFP/2 (用于设置输出共模电压)。

这是否有原因、因为该放大器的数据表未提及应连接 NC 引脚的位置(仅注意没有内部连接)?

我可以将 NC 引脚保持悬空、还是将它们连接到其他电位、例如 GND?

此致、

Domagoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domagoj、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    THS4551IRUN 上的引脚2和8应该保持悬空、因为没有内部连接。 我认为该 EVM 具有临时连接、可用于具有不同引脚的备选器件。 保持连接不变不会影响 FDA 的性能、但您可以在电路中将其保持悬空。

    输出共模电压实际上连接到引脚7。 对于 ADS9224R、预期输入共模为中点基准(REFP/2)。 对于 ADC 满量程附近的信号、我建议使用内部特性将 REFP/2共模增加~100mV、以改善 FDA 电路的线性输出摆幅。 通过设置寄存器07h 中的位0来启用此功能。 有关此功能优势的更多信息、请查看以下 TI 技术手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa406/sbaa406.pdf

    此致、