This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:热分析所需的信息

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941QML, SN55LVDS31-SP, ADC128S102QML-SP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924742/adc128s102qml-sp-information-required-for-thermal-analysis

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM2941QMLSN55LVDS31-SPSN54LVTH162244-SPADC128S102

用于 TPS7H1101 (5962R1320201VXC)、LM2941QML (5962-9166703QYA)、LM98640 (5962R1721801VXC)、ADC128S102QML-SP (5962R0722701VZA)、SN54LV162VXC、ADC128S102QML-SP 的热分析 SN55LVDS31-sp

)、我们需要每个 IC 的以下信息。

·         重量

·         组件核心材料

·         组件封装材料

·         金属盖子材料

·         金属盖子涂层

·         封装的表面颜色 (金属盖子以外)

·         封装的 IR 电抗

·         引脚引线芯材料

·         引脚引线涂层材料

·         金属盖子(@顶部和/或底部)是否已电气接地。

·         这些软件包是否提供了.stp 或.step 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将了解我们可以找到并为此器件提供的内容。  我们最多会在一天或两天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    挖掘后、我们能够找到您所需的信息。  

    请参阅附件: e2e.ti.com/.../ADC128S102QML_2D00_SP-_2800_5962R0722701VZA_2900_-Material-Content-Report.pdf

    此致、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    这适用于 ADC128器件。

    如首次查询中所要求的、请同时提供以下器件的此材料成分报告。

    TPS7H1101 (5962R1320201VXC)、  

    LM2941QML (5962-9166703QYA)、

    LM98640 (5962R1721801VXC)、  

     SN54LVTH162244-sp

     SN55LVDS31-sp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    TI 是一家非常大的公司、其中大多数产品由不同的团队提供支持。  为了将您的问题最好地发送给相应的团队、因为这是针对 ADC128S102的、请为每个器件发布唯一的主题帖。  很抱歉、这将需要您付出更多努力、但会确保每个问题都能送达相应的支持工程师。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢