This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:VHDL 或 Verilog 参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925930/adc3444-vhdl-or-verilog-reference-design

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

我们希望将 ADC3444与 Xilinx 的 FPGA Ultrascale+相连。 ADC 以2线制模式工作、具有封装2个样本的帧时钟。

我们看到了 Xilinx 的应用手册、其中描述了一个反序列化1:7、但包含一个仅封装1个样本的帧时钟。

您是否有任何参考设计可在2线模式下将此 ADC 与 FPGA 连接?

非常感谢你的帮助

Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    转到 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹、并下载"更多文献"部分下名为"TSW1400 ADC 和 DAC 固件 Quartus 项目"的文件以获取示例 固件。 这是基于 Altera 的、但可能有用。

    此致、

    Jim