This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:外部基准电压建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923792/ads1299-external-reference-voltage-recommendation

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件:OPA350REF5025

你好。 我想尝试使用外部基准。 您认为 ADR4525 的结果会更好? 也许您可以推荐其他器件?

输出噪声(0.1Hz 至10Hz):

VOUT 为2.048V 时、μV 为1 μ A p-p

ADR4525BRZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    我个人更喜欢 REF5025。 )

    请参阅 ADS1299数据表(9.3.1.3.4)的参考部分。 建议使用 REF5025和 OPA350的外部基准电压电路。 由于缓冲器的高输入阻抗、REF5025输出可被严重低通滤波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。 如果我决定使用另一种类型的外部基准芯片、我需要发送精确的4.5V 电压还是可以使用任何电压?  我是说我需要从基准芯片向 ADS1299发送哪种电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    4.5V 是 ADS1299的首选基准电压、以满足数据表有关噪声和动态范围的规格。 如果您减小基准、ADC 输出将相应缩放。

    此致、