请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 主题中讨论的其他器件:OPA350、 REF5025、
你好。 我想尝试使用外部基准。 您认为 的结果会更好? 也许您可以推荐其他器件?
输出噪声(0.1Hz 至10Hz):
VOUT 为2.048V 时、μV 为1 μ A p-p
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.