This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:在同一 SPI 端口上连接两个 ADC?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925325/ads54j69-connect-two-adc-on-the-same-spi-port

器件型号:ADS54J69

大家好、

你好。

我们只想确认是否可以在该器件的同一 SPI 端口上连接多个 ADC?

此外、他们还想知道 当使能信号为高电平时 SDOUT 引脚是否处于 HiZ 状态?

感谢您的确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    如果满足链中器件的电流驱动要求、则可以驱动多个器件。

    SDOUT 始终处于激活状态。 它永远不会变为三态。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim!

    但是、我们的客户有明确的说明。 据他说,如果没有三态,SDOUT 上的高电平怎么能达到呢? 如果两个输出提供相同的电流、则最大电平将是 DVDD 电压电平的一半。 因此、在他看来、对 ADC 进行写入是有效的、但绝不是读取。

    下面是他的联系方式。  输入信号 SEN 可单独选择 ADC1或 ADC2。
    输入信号 SCLK 和 SDIN 连接在一起、 输出信号 SDOUT 也连接在一起。  

    我可能会指导客户处理此 TT、以便他能够更好地解释他的用例。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您不能短接两个 SDOUT。   即使 SEN 为高电平、也会驱动 SDOUT。 这就是写入有效而读取无效的原因。

    此致、

    Jim