工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我设计了一个 PCB 来测试 DAC8775。 所有电路 均符合'DACC8775EVM'标准。 我正在从 MCU 向其发送数据&SPI。 但是、系统无法正常工作。 输出电压始终为≈0V。
具体参数信息如下所示:
1)、PVDD-IN:12~13V;
2)、DVDD-OUT:5V;
3)、复位为高电平;
这是我的 SchDoc, 祈祷得到帮助! 谢谢!!!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我设计了一个 PCB 来测试 DAC8775。 所有电路 均符合'DACC8775EVM'标准。 我正在从 MCU 向其发送数据&SPI。 但是、系统无法正常工作。 输出电压始终为≈0V。
具体参数信息如下所示:
1)、PVDD-IN:12~13V;
2)、DVDD-OUT:5V;
3)、复位为高电平;
这是我的 SchDoc, 祈祷得到帮助! 谢谢!!!!!!!!
你好
我看了原理图、大多数情况下看起来不错。 但是、您应该将 CCOMP 电容器替换为150pF 而不是0.1nF。 但这不应影响 SPI。
您能否首先确认器件已正确加电? 加电时测得的'DAC_12V'电流是多少? 您还可以在加电时测量和报告 DVDD 和 DAC_VPOS_IN_A 电压吗? 这些测量值可用于确认器件正确加电。 下面是预期的测量值。
DAC_12V 电流:3-6 mA
DVDD:5V
DAC_VPOS_IN_A:3.4V
如果这些测量结果得到确认、您能否尝试写回任何 SPI 寄存器以确认 SPI 帧正确? 您可以尝试启用内部基准并通过向位4 addr 0x02写入"1"来测量它。
如果可以、则在尝试设置 DAC 输出电流之前、先配置并启用降压/升压转换器、然后再配置 DAC。
请告诉我这是否适合您。
此致
请
您好!
这是我的配置表、很抱歉我的英语水平很差、无法完全说明问题。
抱歉!
Leo
15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1 | 0 | |
0x01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
0x02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0x05 | ||||||||||||||||
0x06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0x07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0x08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0x09 | ||||||||||||||||
0x0A | ||||||||||||||||
0x0B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0x0D | ||||||||||||||||
0x0E | ||||||||||||||||
0x10 | ||||||||||||||||
0x11 |