This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:读取输出值为0

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1, ADS1115, OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921525/ads1115-q1-read-the-output-value-is-0

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115OPA2187

大家好、

我的客户现在使用 ADS1115-Q1、读取输出值为0。读取电压时 、他们只使用三个函数:

  •      ADS1115_Config();
  •      ADS1115_PointRegister();
  •      VOL=ADS1115_ReadData()

请提供一些建议吗?

e2e.ti.com/.../bsp_5F00_iic.c

e2e.ti.com/.../bsp_5F00_iic.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    我不擅长编码、但从 ADS1115_ReadData()读取的每个 ADC 似乎都需要在 ADS1115_PointRegister()前面加上 ADS1115_PointRegister()、以确保器件从正确的寄存器中读取数据。

    您能否让客户使用示波器显示 ADC 读取序列? 我想在整个 I2C 事务中看到 SCL 和 SDA 线路。 读取应为5个字节、我想查看所有位、以便我可以读取器件和主器件之间发送的内容。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、


    我有一段时间没有听到您的声音、因此我想我会检查您客户的沟通问题。 在我的上一篇文章中、我确实建议他们检查数据的读取情况、方法是确保他们在实际读取之前首先写入转换寄存器的指针寄存器。 我还建议他们获得一个 I2C 事务的示波器快照、并将其发布回供审核。

    我现在将关闭此帖子。 如果您的客户仍然存在此问题、请将问题发回、我们可以继续处理此问题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    客户现在 读取的高8位是正确的、但低8位是错误的、低8位始终保持256……

    有什么 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    正如我在前面的文章中提到的、您能否获得 I2C 通信的示波器截图? 验证器件和主器件之间的数据线非常重要。  

    在完成数据读取之前、主器件有可能发送一个停止条件。 这将在读取第二个字节之前关闭通信。 同样、使用示波器或逻辑分析仪可以验证这一点。

    吴约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph、

    感谢您的建议。 现在、他们可以读取该值。

    ADS1115所需的正常输入阻抗大小。 目前、在使用470K 和150K 电阻分压后、我们发现 ADS1115比实际电阻小、即 ADS1115内部电阻和150K 并联、然后分压以降低输入电压。

    该设计的建议输入电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、


    我很高兴您的客户最终能够获得数据。 导致他们看到错误的原因是什么? 是否是数据采集顺序的问题?

    ADC 输入阻抗不是无限的。 连接 ADC 后、它会加载其测量的输出阻抗。 ADC 输入阻抗取决于 FSR 范围、并在电气特性部分的数据表中列出。

    该输入阻抗来自测量输入电压的电容器的重复采样和放电。 它位于第16页的数据表中。 输入阻抗有一个共模和差分分量、输入结构如下所示:

    由于输入电压取决于采样电容器中输入电压的稳定程度、因此我通常认为最大串联阻抗为10kOhm。 此外、如果要跨电阻器进行测量、则需要使用远小于 ADC 输入阻抗的电阻器。

    例如。 如果客户使用最小的 FSR 设置、则 ADC 的输入阻抗为710k 欧姆。 如果我测量到一个7.1k Ω 电阻器、并联组合会产生等效的7.029k Ω 电阻器。 这意味着、如果输入阻抗比电阻大100倍、则会产生1%的误差。

    通过直接测量150k 电阻器、如果使用较低的 FSR、它们可能会产生较大误差、但是、如果它们可以选择使用 OPA2187作为缓冲器、这将是更好的选择。

    他们使用什么 FSR? 他们看到了多少错误?


    吴约瑟