This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:DAC5681z

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924932/dac5681z-dac5681z

器件型号:DAC5681Z

大家好、我想知道 DAC5681z 内部 PLL 的精度。

谢谢、

恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克  

    如果按"精度"表示 PLL 的分辨率或步长、则精度取决于 PFD 频率、因为 DAC5681Z PLL 是整数 PLL。 PFD 频率取决于提供的基准频率和编程的基准分频器。

    Fout = N*PFD

    PFD =频率/R  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Yusuf、

    实际上、您能否确认内部整数 PLL 可以达到100Hz-200Hz 的精度。 如果不是、我们将使用外部 PLL 作为 DAC 的采样率、我想知道 DAC 是否可以接受该精度。

    恩里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    是的、您可以实现200Hz 的精度。  

    优素福