This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:断电期间有源终端

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925696/afe58jd18-active-termination-during-power-down

器件型号:AFE58JD18

使用有源终端并断电时、Cact 输入端的电压为1.7V。 如果没有此有源终端、则为1.5V。

在断电期间、Cact 被充电至1.7V、在从断电返回后、这个电荷随后被耦合至输入
从而产生巨大的信号偏移。

您以前是否看过这种行为、如何避免这种行为?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    是的。 这将为稳定时间加电。  我们建议如下:  

    注释
    为了实现快速唤醒、请始终确保在时禁用有源终端
    器件处于快速断电状态。 对于需要有源终端的应用、请禁用
    使 PDN_FAST/FAST_PDWN = 1之前、有源终端为5 μs。 激活的
    设置 PDN_FAST/FAST_PDWN = 0后、可以重新启用5 μs 端接。 这种情况
    序列可确保最短唤醒时间

    谢谢!