This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源的 AMC7932时间序列问题

Guru**** 2864270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924726/amc7932-time-sequence-issue-for-power-supply

主题中讨论的其他器件:AMC7932

尊敬的团队

对于 RRU 的 AMC7932应用、我们的电源时序有问题。 电源包括 Vdd (5.2V)、VIO (1.8V)、Vcc (A、B)(8V)

在数据表中、电源时序没有限制。 因此、我们首先启动 Vdd、然后启动 VIO、再启动 Vcc。

但在 Vcc 导通之前、Vdd 5.2V 将下降至3.3V、然后回到5.2V。 详细信息显示为附件。 如果是、对器件功能有什么影响?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    我不知道这会有什么具体问题。  如果其他电源保持低电平、则器件将保持 POR 状态、直到允许 VIO 上升。   

    一般而言、我不建议进行此排序。  是否可以消除电源干扰?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的回复。

    由于我们的数据表未建议电源时序、您能否为我们提供一个参考来消除这种干扰?  客户害怕尝试其他不合适的方法。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    在不知道干扰原因的情况下、很难提出防止干扰的建议。  我认为这是由 LDO 的 VIN 或生成 VDD 的 SMPS 引起的、并不一致。  您可以在直流/直流转换器的输入端添加大电容器、也可以使用电压监控器禁用直流/直流转换器、直到其输入有效。   

    电源在启动时是否会因为缺少电流驱动能力而崩溃?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件来了解这一点。