This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:IF 系统

Guru**** 2973390 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z, DAC5681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921238/dac5681z-if-system

器件型号:DAC5681Z
主题中讨论的其他器件: DAC5681

您好!

我在 DAC5681Z 的数据表中找到了该图。 让我感到困惑的是、方框图中没有 DUC。 我们如何才能在 DAC 中仅发送 I 和 Q,然后再发送它? 我是否遗漏了什么?

提前感谢、

Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC5681仅为实接口。   上面引用的图表示了 FPGA 或 ASIC 中的 I/Q、它将在向 DAC 发送数据之前完成 DUC 操作。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我对可接受的数据输入速率还有另一个问题。

    输入端的数据速率是否为80-180MSPS? 我们需要 DAC 以不同的数据速率工作。

    BR、

    Xl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表中没有规定最小采样率。  处于 DLL 旁路模式的器件可支持80-180 MSPS。  -RJH