This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:有关从 ADS1112到 ADS112C04的替代产品的查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1112, ADS112C04, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925171/ads112c04-inquiry-about-replacement-from-ads1112-to-ads112c04

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他部件:ADS1112ADS1115

您好!

我们的客户现在正在使用 ADS1112。

他们计划从 ADS1112更改为 ADS112C04。

我有一些问题、如下所示。

1.没有问题吗?

2.当从 ADS1112进行更改时、您可以指导 ADS112C04的固件吗?

我期待收到您的答复。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    ADS1112和 ADS112C04的运行方式完全不同、并且引脚对引脚不兼容。  ADS1112有一个用于配置的寄存器、而 ADS112C04有4个寄存器、具有许多不同的输入选择、基准选择、增益选择和数据速率选项。  ADS112C04还具有可用于激励传感器的 IDAC。

    ADS112C04也是基于命令的、其中通过命令(WREG 和 RREG)写入和读取各种配置寄存器。  还有用于启动/同步转换、复位器件和从器件读取数据(RDATA)以及将 ADS112C04置于断电状态的命令。  遗憾的是、我们目前没有 ADS112C04的示例代码、但 ADS112C04数据表中详细介绍了这些命令。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果客户有兴趣、ADS1115可能是 ADS1112和 ADS112C04之间的良好中间步骤。

    ADS1115不会是 ADS1112的直接替代产品、所有器件都具有不同的配置寄存器、并且需要不同的固件。 但是、ADS1115是一款流行的器件、有很多人为此器件编写了示例代码。

    我不知道您的客户对哪些功能感兴趣、导致他们使用 ADS112C04、但 ADS1115可能替代了这些功能。


    吴约瑟