This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:REFAP/N、REFBP/N 等、与 REFIO 的关系

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925049/ads8528-refap-n-refbp-n-etc-and-relation-to-refio

器件型号:ADS8528

大家好、我们在硬件模式下使用 ADS8528、并具有以下连接:

REFIO:通过33欧姆连接至外部2.5V、并通过0.47u/50V/X7R 旁路至 AGND

REFN:被连接至 AGND

REFAP、REFBP、...:连接至 AGND 的10uF/10V/X7R 电容器

REFAN、REFBN、...:连接至 AGND

- REFAP 等处的连接根据数据表进行。 但不清楚这些引脚上的电压应该是多少? 它的电压是否与 REFIO 引脚相同? 在这些引脚上使用10uF 电容器是否会以电容方式加载外部基准?

-与 ADS85x8EVM 类似、我们使用运算放大器驱动 REFIO 引脚。 但是、运算放大器输出和 REFIO 上的0.47u 旁路电容器(连接到 AGND)之间有33欧姆的串联电阻器。 这是优于 EVM 电路还是差于 EVM 电路? 直接从运算放大器驱动0.47u 电容负载是否合适?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    内部基准缓冲器 A、B、C 和 D 的输出电压应与 REFIO 引脚的输出电压相同。 REFxP 引脚上的旁路电容器与 REFIO 引脚分开、不会加载外部基准源。

    REFIO 引脚连接到内部基准 DAC 输出端的内部缓冲器。 此外、REFIO 引脚连接到四个基准缓冲器(A、B、C 和 D)中的每一个。 DAC 基准缓冲器默认断电、允许您驱动外部2.5V 基准电压。 REFIO 引脚可被视为高阻抗输入、因此33欧姆串联电阻和0.47uF 旁路电容正常。 实际上、您可以将电容器增加到47uF、并通过低通滤波器滤除更多的基准电压噪声。

    此处是第9.2节中内部功能方框图的一部分、供参考:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan