This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 噪声频谱密度图

Guru**** 2983620 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z, DAC5687-EP, DAC5688, DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923008/noise-spectral-density-figures

主题中讨论的其他器件:DAC5682Z、 DAC5687-EP、 DAC5688、 DAC5687

大家好、

我想知道 DAC5687-EP 和 DAC5682Z 的噪声频谱密度数据。
我必须确定相关的 IC、以冻结我的设计

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有请求的数据。 我们将进行测量、并在下周初向您返回结果。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于 DAC5687-EP 的 NSD、您可以使用 DAC5688数据表中的 NSD 规格。 这两个器件非常相似、并且具有相似的 NSD 规格。  

    对于 DAC5682Z、我们目前正在为 NSD 进行测量、并将结果反馈给您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已经测试了 DAC5682Z、发现它的 NSD 为-161 dBm/Hz、这与 DAC5687在数据表中的值相同。

    此致、

    David