This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:10MHz 参考输出

Guru**** 2550290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925416/tsw14j56evm-10mhz-reference-out

器件型号:TSW14J56EVM

我是否可以从 TSW14J56EVM 获取10MHz (或任何频率)基准来馈入频率合成器。 我将 ADC32RF45EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用、并希望在我的设计中使用本地振荡器对采样进行锁相。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    ADC32RF45EVM 上的 LMK04828是 ADC32RF45EVM + TSW14J56EVM 设置中的主时钟器件。 TSW14J56EVM 从 LMK04828获取参考时钟。  

    因此、要使用  此设置锁定频率合成器、您可以将频率合成器设置为内部基准、并将合成器的10MHz 基准输出连接 到 ADC32RF45EVM 上的 LMK CLKIN (J7) SMA 连接器。 完成此操作后、LED D3应亮起、以指示 LMK 锁定到10MHz 基准输入。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vijay 的快速响应!

    实际上、我正在使用的频率合成器需要10MHz 外部基准输入信号才能生成所需的 LO 输出。 没有内部基准(据我所知)。 因此、我想知道 ADC32RF45EVM 或 TSW14J56EVM 中是否有基准输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    在这种情况下、您需要将另一个信号发生器(输出设置为10MHz)连接到 ADC EVM 上的 LMK CLKIN SMA 和频率合成器的外部基准。 任何一个 EVM 都没有基准输出。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的澄清!