我使用的是随附的传感器数据表、并随附了原理图中的 ADS1248。
2.在测量热敏电阻读数时、问题是它会不断漂移。 我没有使用任何过去的读取滤波器。 读取超过1秒、对其求平均值并进行转换。 使用 PFA=1。
例如、如果初始读数为25.70C、则加班时间会从24.34C 漂移到27.40C。
但是、具有相同传感器的校准设备不会移动读数。
3. 卸下 C4会产生一些积极影响,但读数仍会漂移。 我选择的 R8、R9、R10、R11、C13和 C14是否正常?
由于使用 PGA = 1、因此使用 R8和 R9将热敏电阻置于 CMR 范围内。