This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:带 Aardvark 的 MATLAB

Guru**** 1783340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923976/dac53401-matlab-w-aardvark

器件型号:DAC53401

您好!

我尝试使用 Matlab 脚本和 Aardvark 来控制该 DAC 的输出、但我遇到了一些问题。 我可以查看一些示例代码或示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    我们没有该平台的代码示例、但如果您想分享一些有关您所面临困难的具体问题、我们很乐意提供帮助。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、我一直在努力使它正常工作。 但现在我不得不切换到 Arduino、因为我发现 MATLAB 未检测到 aardvark、并且我的 PC 中没有管理员权限在短时间内解决该问题。  

    因此、我想使用 Arduino 控制 DAC (现在)的输出。 是否有任何代码示例、即使它用于其他平台??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用 I2C -您是否能够使任何 I2C 通信正常工作? Arduino 有许多适用于通用器件的 I2C 示例。  配置 DAC 的实际步骤非常短:

    您能否确认您有任何 I2C 通信?