This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:随机读取尖峰

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924608/ads8699-random-reading-spikes

器件型号:ADS8699

我将在9V 电池上获得半可重复电压转换。 我认为电池不应该有这种噪声(请注意9333mV 读数)。 我当时不知道问题可能出在哪里(程序或电子错误)。 我将附上简短示例程序(共3个文件)和原理图 pdf。 该平台是 Arduino (Adafruit Feather M0 LoRa)。 不在原理图中、但我已经在正负电池连接中添加了去耦电容器。

感谢您的任何指导、

双列直流

22:53:48.053 ->电压:9340.969 mV

22:53:49.145 ->电压:9344.484mV

22:53:50.228 ->电压:9341.156mV
22:53:51.319 ->电压:9340.406mV
22:53:52.417 ->电压:9340.453mV
22:53:53.505 ->电压:9333.141 mV
22:53:53.505 ->电压:9340.688 mV
22:53:54.597 ->电压:9341.109 mV
22:53:56.788 ->电压:9340.969 mV
22:53:56.788 ->电压:9340.875mV
22:53:57.906 ->电压:9340.828 mV
22:53:58.985 ->电压:9340.875 mV
22:54:00.070 ->电压:9340.875mV
22:54:01.165 ->电压:9340.734 mV

e2e.ti.com/.../6428.TI_5F00_ADS8699.cppe2e.ti.com/.../8875.TI_5F00_ADS8699.he2e.ti.com/.../readvoltage.ce2e.ti.com/.../feather.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brecky、

    当我在 Altium 中打开您的 sch 文件时、没有显示任何内容。 您能否提供 pdf 原理图文件? 您是否使用蓝线连接 ADC 板和 Arduino 控制器板?

    此致、

    戴尔