This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:跳转点

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921200/ads1263-jump-points

器件型号:ADS1263

您好、先生、

 数据转换时有一些跳转点。 我已将数据速率从20sps、100sps、400sps 和滤波器类型更改为20sps、但问题仍然存在。 跳转点在任何时候仅为一个采样点。 下图是400sps、Sinc4滤波器。 和 GND 输入。

 请帮帮我,我完全不知道。 谢谢、很有勇气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    您能否提供更多信息、包括您是如何进行测试、连接和原理图的? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       这是 sch。 我使用 FPGA 读取 ADC 数据。 过程如下所示:

       1) 1)上电、延迟1.3S

       2)发送 STOP2命令,延迟1.3S

       3) 3)将 Start 设为 High

       4)如果(Drdy=0),则从 DoutDdy 读取数据

       5) 5)通过 COM 端口将数据发送到 PC

     此外、我还通过示波器检查串行接口、FPGA 时序正常。 但是、存在 异常状态。  状态字节的值通常为41h。 有时、值为7FH、5FH、跳转点会出现。  

     如果我在步骤2)中清除 RESET 位、则正常状态字节为40h。 它还会在一个采样点跳转到7FH 或5FH、然后再切换回40h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       还有另一个实验。 我设置(06h)=CCH 或(06h)=DDh、跳转点仍然会输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       更新了。

       Refout 引脚为0V。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    我没有从原理图中看到任何问题、只是在电源 A+2.5V 和 A-2.5V 之间需要一个0.1uF 去耦电容器。

    默认情况  下、在器件上电后已经为 ADC1选择了内部基准:功率寄存器中的 INTREF 位为"1"以启用内部基准、RMUXP[2:0]和 RMUXN[2:0]也为"000"以选择 ADC1的内部基准。

    当 ADC 由一个+5V 单电源供电时、 REFOUT 引脚上显示的电压将为+2.5V、这是(AVDD-AVSS)的中间电压。 当 ADC 由双+/-2.5V 电源供电时、REFOUT 上显示的电压仍将是(AVDD-AVSS)的中间电压、在您的设计中该电压为0V。 因此、您在 REFOUT 上测量的电压是正确的。

    此外、您还提到"我设置(06h)=CCH 或(06h)=DDh、跳转点仍然会出现。" 您观察到的结果是正确的、写入 INPMUX (06h 地址)寄存器的"CCH"选择模拟电源作为 ADC 的输入、  写入 INPMUX (06h 地址)寄存器的"DDh"选择模拟数字电源(+3.3V)作为 ADC 的输入、 因此、ADC 输入的两个电源电压等于或高于 ADC 的最大输入范围(FSR)、因此输出转换绝对会达到您观察到的跳转点最大值。

    我不知道您在 没有对 INPMUX 寄存器进行编程的情况下进行实验时、您施加到 AIN0的信号是来自精密且稳定的信号源还是不来自该信号源。 但是、我建议对 AIN0输入施加稳定且干净的电压信号、例如1V、然后检查 ADC 的输出代码。 此外、输入通道上的 RC 滤波器对于滤除 ADC 的任何噪声非常有用。

    另一种可以进行测试的方法是使用内部 TDAC 创建适当的测试电压作为 ADC1的输入、以进行 ADC 自检和验证、有关详细信息、请参阅第9.3.12节"测试 DAC (TDAC)"。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

        非常感谢您的回答!

        完成所有测试后、我刚刚将 AIN0直接连接到 GND。  

        如果我移除 REFOUT 和 AVSS 上的1uF 电容、则输出噪声很大、例如0.1V P-P 值。 我可能认为 REFOUT 是关键点。 我还进行了 TDAC 环回测试、跳转点位置存在。 请帮我发送 TI 演示板的布局吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       您能帮我解释一下为什么状态字节跳转至7FH 或5FH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    当我们设计任何 ADC 电路时、REFIN/OUT 引脚上的电容器非常重要、该电容器将滤除内部基准电路中的噪声。 此外、该电容器应尽可能靠近电路板放置在 ADC 器件上。 我正在尝试找到布局、但我现在没有。 EVM 板 REFOUT 引脚上的电容器(C10)显示在 ADS1263EVM 用户指南的下图中的以下位置

    当您谈到 状态字节的跳转值时、您是否意味着跳转点仅在下图中的"状态"位置显示为"读取数据直接"模式?  您能否在一个帧中提供整个时序?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       状态字节上的时序如下所示。黄色通道为 SCLK、绿色通道为数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       实际上、一个 PCB 板上有四个 ADS1263。 我发现、如果 只有一个 ADS1263 处于活动状态、它可以正常工作。 不过、两个 ADS1263不能协同工作。 可能 ADS1263在电源上串扰非常弱。 这是我的布局。 请帮我提供一些建议、我将尽快执行下一个版本。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    很难从您的有限信息中解决该问题。  

    1. 器件是否在电路板上的特定器件或通道位置显示跳转点?
    2. 跳转点是否仅显示在我向您展示的时序图中的"状态"位置?
    3. 您的图片是否显示了良好的计时而没有跳转点? 如果是、您能否向我展示所有数字信号(包括 SDI 和/CS)的时序跳转点?
    4. 第2层中的 GND 是否与底层上的 GND 相同并短接在一起? 如果是、 您为每个 ADC 设计一个单点连接至电路板上的 GND、您是否设计此布局以在顶层为每个 ADC 使用屏蔽?

    看起来这四个 ADC 使用完全不同的 FPGA 接口、请确认。 包含电源的完整原理图将会有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    1. 器件是否在电路板上的特定器件或通道位置显示跳转点?
    2. [注释]:所有通道和设备显示相同的症状。 单通道运行良好、超过两个通道将产生跳转点。  
    3. 跳转点是否仅显示在我向您展示的时序图中的"状态"位置?
    4. [注释]:是的。 "状态"字节必须与跳转点一同出现异常。 但是、跳转点会出现、而"状态"有时是正常的。  
    5. 您的图片是否显示了良好的计时而没有跳转点? 如果是、您能否向我展示所有数字信号(包括 SDI 和/CS)的时序跳转点?
    6. [注释]:抱歉、图片不是正确的。 /CS、DIN 为低电平。
    7. 第2层中的 GND 是否与底层上的 GND 相同并短接在一起? 如果是、 您为每个 ADC 设计一个单点连接至电路板上的 GND、您是否设计此布局以在顶层为每个 ADC 使用屏蔽?
    8. [注释]:是的。 我无法完全理解如何"为每个 ADC 设计一个单点连接至电路板上的 GND "。  顶层的矩形表示每个 ADC 的屏蔽层。 我屏蔽了它们进行测试、 症状是一样的。

    看起来这四个 ADC 使用完全不同的 FPGA 接口、请确认。 包含电源的完整原理图将会有所帮助。

    [注释]:四个 ADC 接口来自 FPGA 的不同引脚、但 FPGA 中的时序完全相同、时序不同应采用 ns 级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale,

       您能否帮助我将此消息转发给 TI ADC 布局专家、并为我提供有关如何处理这4个 ADS 电源设计和布局的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    对答复迟交表示歉意。 我将帮助您解决该问题。

    对于您在上面5中的回答、我正在尝试了解"跳转点必须出现异常状态字节"的方式、我还在想为什么 DOUT 线路上只有状态位受到影响。 我想您已配置和需要状态字节、但您的帖子中的第一张图片未显示状态字节。 此外、如果没有更多信息、范围时序也没有帮助。 我真正想看到的是、由具有跳转点和状态字节的示波器捕获的时序图、如数据表中的图108或图109、我想了解跳转点如何显示在 DOUT 输出的状态字节中。

     单点连接意味着您没有为电路板使用实心接地、而是通过屏蔽盒的槽口将每个 ADC 的接地端连接到系统接地端。

    此外、我想与您确认每个 ADC 的电路之间是否除电源和接地之外没有任何连接。 我没有从您那里获得完整的原理图和布局数据库、因此需要确认。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

       可能对"状态字节"有一些误解。 我是说、如果"status byte"=7F/4F、则 STATUS 字节后面的数据字节是一个跳转点值。 如果 status byte=41 (正常值)、则数据字节可能是一个跳转点值。

       

       请给我一封电子邮件吗? 我将为您发送整个原理图和布局数据库。 设计工具是 Altium Designer、可以吗?

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3677382、

    我们始终使用 Altium、没有问题、请在此请求友谊以联系我们。 此外 、示波器捕获的时序图(包括所有数字信号)也会有所帮助。

    此致、谢谢!

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

      友好的要求完成了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机通信和检查数据库。

    此致、

    戴尔