This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS7038:ADS7038的-3dB 模拟输入带宽是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7038, ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925363/faq-ads7038-what-is-the--3db-analog-input-bandwidth-for-the-ads7038

器件型号:ADS7038
主题中讨论的其他器件:ADS7028、、

您好!

 ADS7038、ADS7038-Q1和 ADS7028的-3dB 模拟输入带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此系列产品的-3dB 模拟输入带宽为25MHz。