This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:器件 ID DAC60501和60502

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60502, DAC70502, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923527/dac60501-device-id-dac60501-and-60502

器件型号:DAC60501
主题中讨论的其他器件:DAC60502DAC70502DAC80502

您好!

我只是在我们的项目中编写软件驱动程序来支持 DACx0501和 DACx0502。 我在这些 DAC 的数据表中发现了一些误解。

我想知道 DACx0501和 DACx0502 DAC 的器件 ID。

第31页的 DACx0501系列数据表显示了以下内容:

DAC 的正确器件 ID 是什么?

DAC60501Z = 2415h 或2215h、DAC70501Z = 1415h 或1215h、DAC80501Z = 0415h 或0215h?

DAC60501M = 2495h 或2295h、DAC70501M = 1495h 或1295h、DAC80501M = 04915h 或0295h

DACx0502系列的数据表第29页显示了以下内容:

我的问题是、DAC 的正确器件 ID 是什么?

DAC60502 = 2215h 或2214h、DAC70502 = 1215h 或1214h、DAC80501Z = 0215h 或0214h?

我们要提前感谢您提供短期答案。

此致

Ulrich



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找包含数据表解释的器件 ID。

    DAC80501z --- >0215h, DAC70501z--- >1215h, DAC60501z --- > 2215h

    DAC80501m -- >0295h, DAC70501m ---- >1295h, DAC60501m --- > 2295h

    DAC80502-->0215h  、DAC70502-->1215H、 DAC60502 --- > 2215h

    将与我的设计团队核实这些器件 ID 是否确实正确。 请给我几天时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhiles、

    感谢您的快速回答。 但这意味着我无法使用器件 ID 区分 DACx0501z 和 DACx0502系列。

    我是对的吗?

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与我们的设计团队一起检查了这个问题。 产品数据表中存在问题。 请查找器件 ID。

    DAC80501Z 0x0115

    DAC70501Z 0x1115

    DAC60501Z 0x2115

     

    DAC80501M 0x0195

    DAC70501M 0x1195

    DAC60501M 0x2195

     

    DAC80502 0x0215

    DAC70502 0x1215

    DAC60502 0x2215

    此致、

    AK