This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:共模电压未设置为正常工作范围。

Guru**** 2769535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924764/adc12dj2700-the-common-mode-voltage-is-not-set-to-the-normal-operating-range

器件型号:ADC12DJ2700

你好。

目前、我使用 ADC12DJ2700配置了电路板、器件初始化过程正在进行中。

在监视 JESD204B 系统状态寄存 器(地址= 0x208)并找出 PLL 锁定故障的原因时、已确认差分信号(CLK、SYSREF)的共模电压超出正常范围。

目前的情况如下。

  1. 差分线路是交流耦合的。 (CLK、SYSREF)
  2. 通过比较寄存器中写入/读取的值来确认 SPI 接口的运行。
  3. 如数据表第13页所述、recv_en 设置为1。

与文档不同、CLK 的直流偏置为0.86V、SYSCEF 的直流偏置为1.1V。

如果你让我知道我失踪了什么,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongpil,

    我将为您研究这个问题。 同时、是否可以共享您的原理图?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到原因。 原因尚不清楚、但断电引脚设置为高电平。

    经证实、当与 GND 连接时、它正常工作。