This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:称重传感器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, PGA305, ADS1130, ADS1131, ADS1231, ADS1232, ADS1234, ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924841/ads1230-load-cell

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: PGA305、 ADS1130、 ADS1131、 ADS1231、 ADS1232、 ADS1234、 ADS1220、 ADS1120

大家好、

我的客户目前正在研究使用称重传感器的传感器系统。 他们正在评估 HX711。  TI 是否有可用于与此相同应用的器件? ADS1230或 PGA305如何?

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    TI 有许多不同的器件可用于称重传感器应用。  其中一些是单通道输入器件、而另一些则具有多个输入通道。  分辨率也因18位、20位和24位而异。  某些器件具有有限 PGA 或固定 PGA、而其他器件具有更多增益选项。 以下是器件的部分列表:

    器件型号      通道数   ADC 分辨率    PGA 选项

    ADS1130              1           18位             64

    ADS1131              1           18位             64

    ADS1230              1           20位             64、128

    ADS1231              1           24位             128

    ADS1232              2.           24位           1、2、64、128

    ADS1234              4.           24位           1、2、64、128

    我们还有许多其他通用 ADC、也可用于电桥或负载单元操作。  几个示例是 ADS1120 (16位)和 ADS1220 (24位)、它们使用 SPI 进行通信、但我们也有类似的器件使用 I2C 或 UART 运行。  因此、我们可以使用许多可能的器件。

    此致、

    Bob B