This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1245:低温下的奇怪现象

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923821/ads1245-strange-phenomenon-in-low-temperature

器件型号:ADS1245

您好!

我的客户在-20摄氏度下观察到一个奇怪的现象。

如果3.3V 电源关闭、AD_OUT 堆叠为低电平、并在关闭2秒后开启。  如果关断时间超过3秒、则未观察到任何问题。 在室温或高温下不会出现任何问题。

客户报告随附于此处/CFS 文件/__key/communityserver-discussions 组件-files/73/ADS1245IDGST-issue-in-low-temp.pptx

问题:

1.根本原因是什么?

2.是否有任何有关3.3V 电源(ON->LO中低->ON)持续时间低的规格?

请检查报告并回答这些问题。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    我几乎肯定该问题与 ADS1245的 POR 电路有关。  过去、我们看到了其中一些较旧器件的这类问题。  我们较新的器件使用经过修订的 POR 电路、该电路可更快速地耗尽内部电路、以便器件的适当 POR 发生在欠压或开-关-开情况下。  由于器件寄生泄漏降低、在低温下问题会更严重、但在较高温度下、泄漏会更高、从而导致 POR 电路中的内部电荷更快耗尽。

    您可以将 POR 电路视为 R 和 C 值都相当大的串联 RC 元件。  尽管从外部可以看到电源引脚上的电荷耗尽、但电容中仍有一些残余电荷存储在内部、 这会占用相当长的时间使电荷耗尽至低于 ADS1245的 POR 阈值。  因此、最简单的方法是确保您等待大量时间以使电荷耗尽。  您问这个时间应该是多久?  这很难确定、因为总时间不仅取决于 ADS1245、还取决于施加到 ADS1245输入端的电容和电压。  这不是我们使用 ADS1245确定的特征、因为信息实际上更多地依赖于外部系统电路、而不仅仅是 ADS1245。   

    另一种可能的选择是在第一个 DRDY 之后通过在适当的时间内将 SCLK 保持为高电平来发出第二个睡眠模式周期。  加电时、器件将运行、虽然周期和数据不正确、但在首次转换完成后将 ADS1245置于睡眠状态应允许器件在退出睡眠模式时正确复位。 至少对于器件的模拟部分而言是如此、基于一些类似的器件、我认为这应该符合我的预期。   

    当 SCLK 在加电后立即变为高电平时、我们还不知道器件的运行状态。  在我们知道器件已完全运行后将器件置于睡眠状态将是评估 ADS1245运行状态的更好方法。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您的解释。

    让我确认下面的一条评论。

    "当 SCLK 在加电后立即变为高电平时、我们还不知道器件的运行状态。  在我们知道器件已完全运行后将器件置于睡眠状态将是评估 ADS1245 运行状态的更好方法。"

    我们如何知道器件在第二次上电时完全运行?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    由于最可能的情况与 POR 相关、我怀疑(但很遗憾目前无法确认)、通过导致 ADS1245在通电后重新启动、应该可以纠正客户看到的问题。  当 SCLK 变为高电平时、ADS1245将关断模拟并将 ADS1245置于睡眠状态。

    客户已进行测试、显示正常和异常操作。  如果在异常情况下运行、然后通过将 SCLK 置为高电平来使 ADS1245进入睡眠状态、则 ADS1245应在将 SCLK 设置回低电平唤醒 ADS1245后再次正常响应。  唤醒后、ADS1245应恢复到之前所见的正常运行行为。  由于 ADS1245没有 RESET 引脚或 RESET 命令、因此睡眠条件在 大多数器件内部断电、应在退出睡眠模式时将 ADS1245置于适当的工作状态。

    此致、

    Bob B