This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:正弦波噪声输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924545/dac5672-sinusoidal-wave-noisy-output

器件型号:DAC5672

大家好、我在我的定制板中使用 DAC5672器件、从 Xilinx Artix-7 FPGA 向 DAC 提供数字数据输入。

  1. 14位正弦波数字数据从 FPGA 馈送到 DAC。
  2. DAC 在双总线模式下使用、仅使用通道 A。
  3. DAC 的输入数据速率为40MSPS;每正弦波16个点;正弦波的模拟频率为2.5MHz。
  4. DAC 采样时钟频率为80MHz、仅由 FPGA 提供。
  5. "时钟"和"写入_enable"信号是相同的连续自由运行时钟。

DAC 的模拟输出存在噪声、有毛刺脉冲。 随附了相同的示波器快照以供参考。

此外、还随附了 DAC 的原理图以供参考。  

参考下面的原理图,输入位 DA0...... 原理图中的 DA13、WRTA、DAC_CLK 直接从 FPGA 路由。 变压器输入端的100欧姆"R48"电阻器被省略。 DAC 的输出在 "DAC_OUT"网络中探测、该网络是1:1变压器的输出。

需要有关调试和解决问题的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    它看起来像是来自 FPGA 的数据时钟上的数据之间的设置和保持问题。 您能否尝试延迟数据时钟或 FPGA 中的数据、并查看是否能够看到清除正弦波。 此外、为什么数据速率和采样频率不相同? 您的数据速率为40MSPS、采样频率为80MSPS?

    此致、

    Neeraj