This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:IC 击穿问题

Guru**** 2988470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921906/dac161p997-ic-breakdown-issue

器件型号:DAC161P997

尊敬的:

请查找附件 pdf 4-20mA 环路。 在1~2日运行后、我们发现 DAC 击穿次数为3次中的10次。

您能为我们提供有关此类 IC 的组装说明吗? 散热焊盘或任何其他 DACe2e.ti.com/.../4_2D00_20mA-loop-powered-section.PDF 引脚是否有可能焊接不当或其悬空。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 DAC 发生故障时、您意味着什么? 此 DAC 没有特殊的组装要求。 我们建议焊接热损坏并将其连接到 PCB 上的实心接地层(VCOM 电势)。 标准 PCB 回流工艺可用于遵循 JEDEC 指南的组装。

    此致、

    请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、

    请