This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258的固定通道配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924773/ads1258-fixed-channel-configuration-for-ads1258

器件型号:ADS1258

我将在电池监控系统中使用 TI-ADS1258 24位 Sigma Delta 滤波器。 它通过 SPI 通信与 TMS320F2808x 进行通信。  

我已将 ADC 配置为固定通道模式。 寄存器的配置如下所示:

CONFIG0:0x3200:CONFIG1:0x7000: MUXSCH:0xDC00 (第13个通道为 ADC 正极、第12个通道为负极-接地)。  

ADC 感应电路有2级:

增益为0.09的差分放大器。

差分放大器的输出提供给 ADS1258。 根据我的理解、ADC 多路复用器将指向通道13 (+ve)和通道12 (接地)。

2.有一个外部信号调节电路连接到 ADC 引脚 ADCMUXP 和 ADCMUXN。 外部感应电路具有仪表放大器。 根据我的要求、我需要将仪表放大器的增益增加到值11。  如果我增加单位增益、则连接到 ADC IC (ADCINP 和 ADCINN)的仪表放大器的输出电压将正确。 但 ADC 原始值会变小(例如、如果仪器的输出电压为2.2V、ADC 原始值为1.85V)。 它是 ADC 配置问题还是一些硬件问题。

注:ADC IC 的参考电压为4.096V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepti、

    您能否发布我们可以查看的原理图?

    此外、器件的输入信号是什么?

    任何更多信息都将有助于我们诊断您看到的问题。

    布莱恩