This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:源代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924727/dac80501-source-code

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件: DAC80502

您好!

  我们是否有任何其他具有 STM32平台的 DAC80501源代码?  我们的客户希望我们能提供参考源代码。

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有说的源代码、但我们确实提供了 DAC8050x 器件的头文件、客户可以使用这些头文件来加快开发速度。 我要为 DAC80502连接一个。 只需更改这些内容即可开始使用。

    e2e.ti.com/.../dac80502.h

    此致、

    AK