This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015和仪表放大器

Guru**** 2791165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924326/ads1015-ads1015-and-instrumentation-amplifier

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: INA826

仪表放大器的输出电压为1-5V。 对于 ADS1015的差分输入、原理图的解决方案是否正确?
顺便说一下、看看仪表放大器的连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1015的基本连接看起来合适。 请注意、您没有为 ADC 显示本地去耦电容器-建议添加0.1uF。  此外、I2C 上拉电阻可增加至4.7kΩ Ω、以节省一些功耗并增加驱动器输出上的电压摆幅。

    原理图中缺少的主要内容是 INA826输入偏置电流返回的路径。  如 需更多信息、请查看数据表中的8.3.6输入偏置电流返回路径。  简而言之、您需要为 INA826的输入偏置电流添加一条返回 GND 的路径。  如果它提供了从输入到 GND 的路径、则可能会通过您的传感器、否则您将需要图60中所示的外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个输入偏置电流环路、仿真结果不正确。 请帮助指出设计错误或其他错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个输入偏置电流环路、仿真结果不正确。 请帮助指出设计错误或其他错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是单电源供电仪表放大器常见的输入共模与输出电压限制情况。  INA826数据表中的图11和12显示了+5V/GND 电源选项的不同共模电压的输出电压摆幅限制。 请注意、由于共模基本上位于 GND (0V)、VREF 也处于0V、因此输出摆幅非常有限。  

    您可以使用计算器  :https://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC 来帮助确定不同的可实现范围、SPICE 模型应基本上匹配。

    解决方案是向 INA826添加负电源电压、或寻找不同的 INA 拓扑、在单电源操作中、该拓扑可为负电源轨附近的共模电压提供良好的输出摆幅。  如果您对其他 INA 感兴趣、我建议您向放大器团队发布新主题、因为他们比我更了解最新的产品。