This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:C22和 C25在 EVM 上的角色

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924459/ads1260-the-role-of-c22-and-c25-on-the-evm

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件: ADS1261EVM

你(们)好

您能告诉我们 EVM 上 C22和 C25的角色吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    C22和 C25都是电源 AVDD 和 AVSS 的去耦电容器。 此 ADC ADS1260和 EVM 板(ADS1261EVM)能够支持单个单极+5V 电源或双极电源(+2.5V 和-2.5V)。 这两个去耦电容器专为 EVM 电路板上的 AVDD 和 AVSS 的双极电源而设计。

    此致、

    戴尔