This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:ADS1675REF 板上差分放大器的不平衡输入

Guru**** 1939820 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, ADS1675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921502/ads1675ref-unbalanced-input-of-the-differential-amplifier-on-the-ads1675ref-board

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: THS4503REF5025ADS1675

您好!  

我想使用 ADS1675REF 板对单端信号进行采样、 但在开始之前 、我发现 J1和 J3是悬空的、ADC 测量电压大约为0.3V、J3具有1.0V 电位、J1具有0.7V 电位、而如果 J1和 J3是短路端、ADC 测量电压大约为-1.7V。 I 将 J1短接并将 J3连接到直流电源、ADC 测量电压绝不等于直流电源的输出、并显示异常关系。  

有人能解释原因吗? 如何使用 ADS1675REF 板对单端信号进行采样? 此问题是否与所附图中所示的差分放大器 THS4503的错误使用相关? 请注意、我移除了我认为无用并可能导致问题的 R44。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源似乎不正确。  请确认电路板的电源是否正确。

    默认配置(已安装 R39、JP2和 JP4)所需的最低电源:

    还有一个用于 THS4503负电源 JP1的额外跳线、需要从引脚2-3安装。

    如果所有器件均已正确通电、J1和 J3悬空、则应测量2.5V 电压、该电压由 REF5025 U1进行设置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我对差分放大器 THS4503施加+9V 和-4V 至+Vcc 和-Vcc、该板运行得更好:如果我使用具有 J3短端的直流电源向 J1施加 Vin、我可以获得-Vin。 但是、如果我向 J3和短端 J1施加 Vin、我仍然得到错误的测量值。  

    顺便说一下、它在 THS4503的数据表中说过、差分放大器可由5V 电源供电、 在这种情况下、共模电压为2.5V、因此我对其+Vcc 和-Vcc 施加了+5V 和 GND 以减少对不同电源的需求、您能解释一下为什么此配置无法正常工作吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 PIN2上检测2.5V 电压、但我无法在每个输出引脚5和引脚4上检测到这个共模电压... 我不知道为什么……有点迷路……

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要测量的单端输入信号的范围是多少?  它的范围是-2.5V 至+2.5V、还是0V 至5V、或其他范围?

    使用单个5V 电源时、THS4503上的输入电压范围更受限制。  引脚1或引脚8上的电压典型值限制在1V 至4V 之间。  使用0->5V 单端输入电压时、将满足 THS4503的输入共模电压规格。  但是、如果输入范围介于-2.5V 至+2.5V 之间、则输入电压为-2.5V 时将超出输入共模规格。

    请将 J1和 J3接地(0V)、然后进行以下测量以确认 THS4503工作正常:

    所有测量值都相对于接地端(U1的引脚4)

    1、测量引脚1和8、每个引脚应约为1.25V。

    2.测量引脚2、该引脚应为2.5V、由 REF5025 (U1)设置。

    3、测量引脚4和5、每个引脚应约为2.5V。

    4.测量引脚3 (+SUPPLY、+9V)和引脚4 (-SUPPLY、-4V)

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我学到了很多。 我们要测量的信号是低于+-1V 的小信号、因此我仍然需要使用负电源。  

    我按照您的建议对 THS4503进行了测试、结果如下:

    *条件:J1和 J3使用短接电容短接,移除 R44,+9V 和-4V 供电。

    *结果:P1:-0.336V、P8:-0.241V、P2:2.5V、P3:9V、P6:-4V、 P4:-0.673V、P5:-0.484V。

    我做了更多的测试、发现 THS4503现在无法输出正电压、但当输出电压预计为负时、仍然可以正常工作、例如 J1是短端且向 J3施加负电压。

    根据测试结果、我认为 THS4503已损坏、并期待您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、THS4503很可能会损坏。  ADS1675可能会损坏、并加载 THS4503的输出引脚。

    可执行一个附加测试:

    移除 R17和 R18、将 THS4503输出与 ADS1675输入隔离、然后重新进行上述测量。  如果您看到类似的电压、则需要更换 THS4503。

    您可以从 TI store 或从 TI 授权经销商处订购其他 THS4503样片。

    https://www.ti.com/store/ti/en

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢。 我按照建议移除 R17和 R18后测试了 THS4503。 结果如下:

    *条件:J1和 J3是使用短接电容的短端电源:+9.12V、-4.07V

    *结果:引脚1:-1.564V、PIN2:2.5V、引脚3:9.12V、引脚4:-3.12V、引脚5:-2.92V、 PIN6:-4.07V、PIN7:-0.148V、PIN8:-1.464V。

    那么、现在应该很好地确保 THS4503损坏了、对吧? 我已经订购了几个新芯片、我将自行更换损坏的芯片。  

    希望 ADC 芯片全部正常、手指交叉...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、THS4503几乎肯定会损坏。  THS4503输出对 ADC 输入施加了应力、但很有可能 ADC 仍能正常工作。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我更换了 THS4503、电路板现在可以正常工作。 非常感谢您的帮助!

    此致、

    小 oyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyi、

    不用客气。

    此致、
    Keith