This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:低模拟输入阻抗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922924/ads8556-low-analog-input-impedance

器件型号:ADS8556

您好!

我在另一篇文章中看到、输入阻抗应约为2M、但在我的 EVM 板上、测得 J2中所有模拟输入引脚的阻抗约为7k Ω。 这是否表示损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talia:

    ADS8556是一款开关电容器输入结构 SAR ADC、因此输入阻抗不是恒定的。 此外、输入不是由电阻形成的、因此您无法使用万用表直接测量输入。 您可以通过检查 ADC 器件的时序以及器件的转换代码来确定 ADC 器件是否正常或损坏。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 我的问题是、当我将电源电压连接到输入端时、我会获得 ADC 的正确读数、 但是、当我连接具有非线性电流-电压关系的信号时、我从 ADC 读取的电压是开路电压的一小部分(小于10%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talia:

    您是否在 ADC 的输入端使用了任何放大器和其他组件?  您的信号源的输出阻抗是多少?  您能否提供要检查的原理图?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    哎呀、我实际上正在使用 EVM、但我确实通过更改 JP1、JP2等的位置来绕过输入缓冲器

    我的输入只是一个简单的太阳能电池板、因此它具有不断变化的输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想跟进一下这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talia:

    正如我说过的、 ADS8556 是开关电容器输入结构 SAR ADC、因此输入阻抗不是恒定的。 在该 ADC 上的短采集时间内、需要使用放大器为内部采样保持电容器充电、因此您需要 EVM 上的放大器、并且不应将其旁路。 当一个稳定的直流电源被连接至 ADS8556的输入时、除了首次转换之外、无需充电、这是因为输入电压是稳定的、所以您对直流电源的测量是正确的。

    有关   SAR ADC 系统设计的更多信息、请参阅 TI.com 上 TI 高精度实验室 ADC 培训系列中的 SAR ADC 输入驱动器设计部分。

    另一种替代解决 方案是使用具有模拟前端(AFE)的集成 ADC、请查看 ADS8588S。 具有1Mohm 恒定输入阻抗或 ADS8588H 、可实现更高的采样率(每通道500kSPS)。

    此致、

    戴尔