This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM:ADC32RF80EVM

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924351/adc32rf80evm-adc32rf80evm

器件型号:ADC32RF80EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、

ADC32RF80EVM 评估板使用信号发生 器提供的信号、该信号发生器需要同时输入外部时钟输入 J5和 LMK04828参考时钟输入 J7。 这两个信号的功能是什么、以及提供了哪些组件?

2.94912GHZ 信号在用户指南文档中用作外部时钟输入。 2.94912GHZ 是采样频率吗? 如果输入为2.94912GHZ、这是否意味着最大采样率为2.94912GHZ?

用户指南:

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J5连接器的输入被 ADC 用作采样时钟。 LMK04828的输入是为 FPGA (在'J56板上)生成参考时钟、并为 ADC 和 FPGA 生成参考时钟。

    是的、2949.12MHz 是采样频率。 如数据表中所述、最大采样时钟频率为3GHz。