This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:用于基于手指的 ECG 测量和性能的 ADS1291芯片组

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923823/ads1291-ads1291-chipset-for-finger-based-ecg-measurement-and-performance

器件型号:ADS1291

您好、先生、

你好!!!

我们计划将 ADS1291芯片组用于基于手指的 ECG 测量应用。

在我们的产品中、我们将仅使用两个电极连接 RA (IN1N)和 LA (IN1P)。

我们不想使用 RLD 发出一些查询信号

1)我们是否能够使用 ADS1291芯片组通过手指/拇指测量 ECG 波形?

2)在 ADS1291芯片组中、我们计划仅使用带有 RA 和 LA 引脚的 CH1单引线 ECG。它是否起作用?

3)我们要使用 MUX 设置禁用 RLD 引脚,但请告诉我 RLDOUT 和 RLDIN 引脚连接是否可指示 GND?

4)基于手指的心电图测量与基于胸部的心电图测量之间的性能差异如何?

5)您是否有基于手指或胸部设计的 ADS2191芯片组参考设计?

如果您需要更多详细信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    很抱歉、我今天没有时间来回答这个问题。 我将在周一回来接您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    1.是的、这是可能的、但与传统测量方法相比、这可能更困难、因为与心脏旁边的信号相比、指尖处的信号更弱。  

    2.这应该可以。  

    3. 未使用的 RLD 输出引脚 RLDOUT、RLDINV 可悬空或通过一个小电阻连接到 GND。 确保禁用 RLD 缓冲器以节省功耗。  

    4.我认为,由于我上面提到的原因,我认为略低一些,但我没有数据来支持这一说法。  

    不,我们不会。