This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291采样率配置

Guru**** 2820545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922853/ads1291-ads1291-sample-rate-confimation

器件型号:ADS1291

大家好  

我在轮询模式下使用 ADS1291; 轮询 DRDY 变为低电平并从 ADS1291读取数据; 我希望确保我的软件不会丢失任何数据、因为我使用轮询模式; 我可以看到 示波器上的 DRDY 每4ms (250sps)变为低电平、这是否意味着我正在读取 芯片中的数据? 或者、如果我是否读取芯片、DRDY 将每4ms 保持低电平?  

此致  

Hector  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    ADS1291可以连续运行、听起来就像它在运行、也可以在单次模式下运行。  

    当器件持续运行时、它将继续捕获数据、并在您看到的情况下连续对数据进行数字化。 无论您是否读取数据、这将继续、新数据将在继续转换时替换旧数据。

    您还可以在单次模式下操作器件、这意味着它将在收到指示时捕获单个样本、然后等待进一步的指令、然后再转换额外的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应;但我们发现,当您不从 ads1291读取数据时,DRY 仍为低电平,直到下一次转换,然后再次为高电平-低电平和低电平。 但是,如果我们再次读取它,则信号 再次处于高电平。 所以我知道,如果我们不 读取数据,干燥的数据仍然很低,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!  

    我很难准确理解您所指的内容、但我相信您是正确的。 在 DRDY 拉至高电平、然后返回低电平之前、您无需重新读取数据、以指示新数据可用。