This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:比较 AD7228A

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085, TLC7226, DAC7728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924355/dac088s085-compare-to-ad7228a

器件型号:DAC088S085
主题中讨论的其他器件: TLC7226DAC7728

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

客户正在评估 AD7228A、我使用交叉参考建议 DAC088S085。

客户将有5位数字高/低信号发送到器件。

该器件将帮助将5位高/低信号传输到模拟电压至 MCU。

我可以看到 AD7228A 具有8位输入引脚、可处理5位高/低输入信号。

但我看不到 DAC088S085具有8个输入引脚来处理它。

因此、我认为 DAC088S085不合适、请在此推荐更合适的器件。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法将 AD7228与 DAC088s085进行比较、因为其中一个是并行接口、另一个是串行接口。 如果客户只对并行接口感兴趣、我们可以推荐其他器件。

    您有什么想法吗、他们需要多少个通道? 它是8通道吗? 客户正在寻找的输出电压范围是多少?

    请查看 TLC7226 、这是一款8位、4通道并行接口器件。

    https://www.ti.com/product/TLC7226

    如果他们需要8个通道、最好选择 DAC7728

    https://www.ti.com/product/DAC7728

    此致、

    AK