This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA5807A:单端输入/输出连接?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA5807A, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923142/pga5807a-single-ended-input-output-connection

器件型号:PGA5807A
主题中讨论的其他器件: AFE5818

我计划使用 PGA5807A 作为第一级放大器进行一些科学测试。  

该信号将处于~500uV、50MHz 范围内、并采用50欧姆单端接。

此外、我需要将输出传递到信号处理的下一个阶段、即单端、50欧姆端接或在同一 PCB 上没有端接

(如果电路设计中有必要、输入和输出均可进行交流耦合)

 

我想问是否有针对此类情况推荐的电路? ( 我在 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/648539/2383113?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA5807A#2383113上看到一些可能的问题)
对于 AFE 系列中的其他 IC (例如 AFE5818)、我看到它们可以 通过电容器将互补模拟输入直接传递到接地端。 PGA5807A 也可以这样做吗?
(如附图所示)

对于输出、我是否可以为单端电路建立类似的连接?

谢谢你

此致、  
艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于 AFE 系列中的其他 IC (例如 AFE5818)、从单端到差分的无源终端是否也可以使用此方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以参阅 PGA5807A 数据表第17页、

    它表明:LNA 输入可以直接施加、也可以通过交流耦合电容器施加。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    感谢您解决我的问题!

    艾伯特