主题中讨论的其他器件: AFE5818
我计划使用 PGA5807A 作为第一级放大器进行一些科学测试。
该信号将处于~500uV、50MHz 范围内、并采用50欧姆单端接。
此外、我需要将输出传递到信号处理的下一个阶段、即单端、50欧姆端接或在同一 PCB 上没有端接
(如果电路设计中有必要、输入和输出均可进行交流耦合)
我想问是否有针对此类情况推荐的电路? ( 我在 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/648539/2383113?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA5807A#2383113上看到一些可能的问题)
对于 AFE 系列中的其他 IC (例如 AFE5818)、我看到它们可以 通过电容器将互补模拟输入直接传递到接地端。 PGA5807A 也可以这样做吗?
(如附图所示)
对于输出、我是否可以为单端电路建立类似的连接?
谢谢你
此致、
艾伯特