Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219, INA237-Q1, INA238-Q1, INA229-Q1, INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226、 INA237-Q1、 INA238-Q1、 INA229-Q1、 INA228-Q1
尊敬的团队:
我们正在设计4-20mA 回路电流测量电路。 在 TI E2E 中、我们看到 IN219可更好地用于4-20mA 回路电流测量(2线系统)。 需要了解以下问题
测量值可以达到12位分辨率。
2.最大测量误差是多少?
3. Rshunt 不需要连接二极管以防止反向连接。 仍然不需要。
4、Rshunt 的值是多少、电流测量精度高。
5. 电路是否需要连接 TVS 二极管以防止浪涌电流损坏电路。 以及如何进行拾取。 如果您可以推荐的话。 回路电源为24V。 芯片电源为5V